This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101:传感器线性度

Guru**** 2588345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648371/opt101-sensor-linearity

器件型号:OPT101

您好!

OPT101的数据表指出、传感器非线性通常 为 FS 的+/- 0.01%。 您是否可以为我提供有关非线性的更多数据?

在高输入信号还是低输入信号时偏差始终较大? 您是否有任何有关错误分布方式的数据?

误差以 FS 的百分比表示、该值在24V 电源电压下测量。 偏差(以 V 为单位)是否与电源电压成线性比例(即12V 电源电压导致的误差是 V 的一半、而24V 电源电压下的误差是 V 的一半)?

无论是否使用反馈电阻器("输出"引脚和"输入"引脚之间)、线性误差的单位均为%(即 、如果不使用反馈电阻器、则电源电压为24V、线性度预计为2、4mV)、 如果反馈电阻确实导致1/2电压、线性误差1、2mV)?

 
误差以典型值的形式给出、是否可以对最坏情况下的情况说些什么? 是否有任何有关误差扩散的测量?

在我工作的实际情况下、环境温度稳定在26 * C、因此是由不感兴趣的温度引起的变化。

提前感谢您的澄清!

    此致

             Anders T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我需要对此进行检查。 我本周都在接受培训、因此我的回答可能会延迟、但我应该能够在下周早些时候回复您。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否能够获得一些有关 OPT101传感器线性度的信息?

      此致

               Anders T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我对拖延表示歉意,并感谢后续行动。 正确的是、FS 线性规格的+/- 0.01%是典型值。 但是、数据表的"线性性能"部分提供了一些其他信息。

    '对于小于100 μA μ A 的光电二极管电流、非线性度保持在大约0.05%以下。 光电二极管能够以高辐射功率产生1mA 或更大的输出电流、但该区域的非线性度增加到几个百分点。"

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    实际设计中的二极管电流小于20uA。

     是否有更多有关传感器线性度的信息(数据表中提供的数据除外)?

    在较低的电源电压下、线性度是否会更好(或更差)?

    请仔细查看我的初始问题、如果有任何不清楚的问题、请告诉我。

        此致

                Anders