请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 大家好、HDC2010数据听取不提供 有关 HDC2010YPAR 和 HDC2010YPAT 之间差异的更多信息。 至少在 Mouser、可以清楚地看到 YPAT 封装更小。 我的问题是:这些传感器版本的尺寸是否存在差异?如果有、那么较小传感器的尺寸是多少? 提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、HDC2010数据听取不提供 有关 HDC2010YPAR 和 HDC2010YPAT 之间差异的更多信息。 至少在 Mouser、可以清楚地看到 YPAT 封装更小。 我的问题是:这些传感器版本的尺寸是否存在差异?如果有、那么较小传感器的尺寸是多少? 提前感谢