This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:封装之间的差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651621/hdc2010-difference-between-packaging

器件型号:HDC2010

大家好、HDC2010数据听取不提供 有关 HDC2010YPAR 和 HDC2010YPAT 之间差异的更多信息。 至少在 Mouser、可以清楚地看到 YPAT 封装更小。 我的问题是:这些传感器版本的尺寸是否存在差异?如果有、那么较小传感器的尺寸是多少? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas:
    这两个"封装"具有完全相同的尺寸。

    这些是可订购的器件型号。 差异仅与卷带尺寸有关。

    HDC2010YPAT 是小卷带(250件)
    HDC2010YPAR 是大卷带(3000件)

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我注意到的唯一区别。 感谢您的回复。