This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642的波束形成

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST, MMWAVE-DFP, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651316/awr1642-beamforming-of-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFPAWR1243

您好!

对于 AWR1642波束形成、我有两个问题。

为了实现波束形成、我们可以在"mmWave SDK 用户指南"中使用 profileCfg 的 txPhaseShifter 和 txOutPowerBackoffCode 吗?
 此外、什么 API 对应于这些设置?
 我可以找到 txPhaseShiftter 的 rlChirpPhShiftPerTx_t;但是,我无法找到 txOutPowerBackoffCode 的 API。
 我正在检查 mmwavelink 的 doxyzen。

在下面的线程中、PhaseShifter 不适用于 xwr1642。
 e2e.ti.com/.../2352283
 这是 AWR1642而非 AWR1642BOOST 的限制吗?
 txPhaseShifter 的 API 不能用于 AWR1642?
 如果此限制针对 AWR1642、是否有任何支持未来波束形成的器件发布计划?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    A1:"txOutPowerBackoffCode"是配置文件配置的一部分参数。 您可以在配置文件配置中配置"txOutPowerBackoffCode",并使用配置文件配置 API (rlSetProfileConfig)将值设置为设备。 您可以参阅 MMWAVE-DFP 中的雷达测距仪控制文档、以供进一步参考。

    A2:相移器仅适用于 AWR1243配置。 这主要用于 AWR1243级联配置用例。
    xWR16xx 不支持 TxPhaseshifter。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo