请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:、 MMWAVE-DFP、 AWR1243
您好!
对于 AWR1642波束形成、我有两个问题。
为了实现波束形成、我们可以在"mmWave SDK 用户指南"中使用 profileCfg 的 txPhaseShifter 和 txOutPowerBackoffCode 吗?
此外、什么 API 对应于这些设置?
我可以找到 txPhaseShiftter 的 rlChirpPhShiftPerTx_t;但是,我无法找到 txOutPowerBackoffCode 的 API。
我正在检查 mmwavelink 的 doxyzen。
在下面的线程中、PhaseShifter 不适用于 xwr1642。
e2e.ti.com/.../2352283
这是 AWR1642而非 AWR1642BOOST 的限制吗?
txPhaseShifter 的 API 不能用于 AWR1642?
如果此限制针对 AWR1642、是否有任何支持未来波束形成的器件发布计划?
此致、
Nomo