请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 尊敬的先生:
用户 指南中提供了一些详细信息
配置命令:cfarCfg
在 xWR16xx 列中有一个公式
Tcli = 256 x
numVirtual天 线 x TDB
/6.
由于 TDB 为 log10、Tcli 为 log2、因此为什么不使用以下公式?
(添加而不是乘法)
DB_NVB = 20*log10 (numberVirtualBeams);
Tcli = 256 *(DB_NVB + TDB)/6
感谢您的回答!
梁恩智