This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:MMW 传感器 SDK 中的 CFAR 阈值公式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649893/awr1642boost-cfar-threshold-formula-in-mmw-sensor-sdk

器件型号:AWR1642BOOST

尊敬的先生:

用户 指南中提供了一些详细信息

配置命令:cfarCfg

在 xWR16xx 列中有一个公式

Tcli = 256 x

numVirtual天 线 x TDB
/6.

由于 TDB 为 log10、Tcli 为 log2、因此为什么不使用以下公式?

(添加而不是乘法)

DB_NVB = 20*log10 (numberVirtualBeams);
 Tcli = 256 *(DB_NVB + TDB)/6
感谢您的回答!
梁恩智

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、  

    您能否查看中对   类似问题的答复?

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您对我的问题的关注。 但我关注的是 numVirtualBeams、它是线性标度、但以对数标度应用乘法而不是相加。 我认为这毫无意义。 非常感谢!

    梁志安