Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
您好!
我正在使用 DFP 0.9.1.6对 AWR1243级联操作进行故障排除。
首次设置(工作正常):
我像在 MMW_example.c 中一样配置 AWR1243、尤其是:
-模式单
- DiraeDirCfg.aeDirection = 0x05、DiraeCfg.aeControl = 0、即启用帧起始和帧停止异步事件
PC 发出传感器启动命令、等待一秒钟、然后发出传感器停止命令。 在启动和停止命令之后、PC 接收到异步事件:
-启动后:AWR_RF_ASYNC_EVENT_MSg1 / AWR_AE_RF_FRAME_TRIGGER_RDY_SB
-停止后:AWR_RF_ASYNC_EVENT_MSg1 / AWR_FRAME_END_AE_SB
第二个设置(不起作用):
与第一个完全一样、除了模式是主器件。
PC 发出与第一次设置相同的命令。 在接收到传感器启动命令后、异步事件就像在第一个设置中一样。
但是、在传感器停止命令之后、不会接收到异步事件。
我已经使用逻辑分析仪对信号进行了双重检查。 在第一和第二设置中、AWR1243 ACK 接收传感器停止信号(AWR_RF_FRAME_TRIG_MSG / AWR_FRAMESTARTSTOP_CONF_SB)。 然后、在第一个设置中、它会触发主机中断并发送异步事件。 在第二个设置中、AWR1243不执行任何操作。
受测的 AWR1243芯片将 SYNC_OUT 连接到 SYNC_IN。
这是 BSS 错误吗?
请提供帮助。
谢谢。