This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:停止传感器时缺少异步事件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649123/awr1243-async-event-is-missing-when-stopping-a-sensor

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

我正在使用 DFP 0.9.1.6对 AWR1243级联操作进行故障排除。

首次设置(工作正常):

我像在 MMW_example.c 中一样配置 AWR1243、尤其是:

-模式单

- DiraeDirCfg.aeDirection = 0x05、DiraeCfg.aeControl = 0、即启用帧起始和帧停止异步事件

PC 发出传感器启动命令、等待一秒钟、然后发出传感器停止命令。 在启动和停止命令之后、PC 接收到异步事件:

-启动后:AWR_RF_ASYNC_EVENT_MSg1 / AWR_AE_RF_FRAME_TRIGGER_RDY_SB

-停止后:AWR_RF_ASYNC_EVENT_MSg1 / AWR_FRAME_END_AE_SB


第二个设置(不起作用):

与第一个完全一样、除了模式是主器件。

PC 发出与第一次设置相同的命令。 在接收到传感器启动命令后、异步事件就像在第一个设置中一样。

但是、在传感器停止命令之后、不会接收到异步事件

我已经使用逻辑分析仪对信号进行了双重检查。 在第一和第二设置中、AWR1243 ACK 接收传感器停止信号(AWR_RF_FRAME_TRIG_MSG / AWR_FRAMESTARTSTOP_CONF_SB)。 然后、在第一个设置中、它会触发主机中断并发送异步事件。 在第二个设置中、AWR1243不执行任何操作。

受测的 AWR1243芯片将 SYNC_OUT 连接到 SYNC_IN。

这是 BSS 错误吗?

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我还在 AWR1642上使用最新的 SDK 版本遇到了此问题。 我已完全删除了对帧结束异步事件的任何依赖、因为它们在部署模式下不是真正的。 通过调试器运行时、异步事件似乎会持续触发、但不会进行部署、因此这是一个非常具有挑战性的问题。  

    如果这是一个已知问题、我还想听取 TI 的任何反馈。

    此致、
    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、
    在 AWR1642上、我看不到这个问题。 请按照以下步骤在您的结尾进行确认-
    1.将 MMW 演示应用下载到 AWR1642器件。
    2.打开毫米波演示可视化工具、连接 COM 端口
    3.从 PC 加载配置并发送。
    4.获得物体图后、单击 SENSOR STOP 按钮、此时单击 MSS 向 radarSS 发送 sensorStop 命令。
    5.在回送对此命令的响应后,radarSS 发送[RL_RF_ASYNC_EVENT_1_MSG/RL_RF_AE_FRAME_END_SB]异步事件。
    6.要验证此异步事件数据,请从 CCS 连接 MSS 内核,然后转到内存浏览器以获取 BSS 到 MSS 邮箱地址'0xF0601000',并检查'0xF060101010'值,该值是 SENSOR_Stop 异步事件的 SB-ID。 [0x100F]


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spring、

    在本实验中、您尝试使用单 个 AWR1243器件模拟级联模式、对吧?

    在级联模式下、主器件的 SYNC_OUT 必须连接回主器件本身的 SYNC_IN 线路、以及从器件的 SYNC_IN。

    有关更多信息、请参阅级联应用手册-'swra574.pdf'的图1。

    因此在给定的实验中,只有一个 AWR1243器件充当主器件(通道配置->级联= 1)。 由于 SYNC_OUT 未连接回其自身的 SYNC_IN、因此当在 SENSOR_START 命令上时、器件不会启动帧/线性调频脉冲。 此外、当主机发送 SENSOR_STOP radarSS 时、由于帧未运行、因此返回响应但不返回异步事件。

    此致、

    Jitendra