主题中讨论的其他器件: DRV5012
先生们:
我正在构建一个可用作用户界面的便携式旋转编码器。 为此、我放置了2个 DRV5032FD (以20Hz 的频率采样)。 我使用它们通过中断唤醒我的 UC。
给定机械设计中磁环的仿真:
磁环的物理尺寸和外形:
具有2个霍尔传感器和磁环的设置:
霍尔传感器的接线、用于供电的 P16。:
我的设计中有2个问题:
- 在磁体更快旋转(大约300ms 内旋转180度)时、编码器会在我的 uC 中生成非常不稳定的中断。 通常、它只是在高电平上停转。 当快速旋转停止时,最终会对最终的磁体放置位置进行“正确测量”。
- 一段时间后、该设置似乎会生成更多不稳定的信号–当我们构建新的原型时、它运行顺畅、但在30分钟后、它会恶化为更不可靠的信号。
我自己的注意事项:
对于我的应用来说、采样频率可能有点低(0.3秒内的4个满量级振幅为26Hz)–但这并不能解释停止的原因–因为我知道、较低的采样率仍然会为我提供高和低两种频率、而不仅仅是高阻点
霍尔传感器是否会饱和? 在‘s速度和时间的推移下,它们看起来像是“小”,就像传感器变得缓慢一样。