This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:肤色1x 与肤色2x 之间的 ADC 差异

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650539/awr1243-adc-difference-between-complex1x-and-complex2x

器件型号:AWR1243

您好!

       由于嵌入在器件中的 ADC (1243/1443/1642)可以提供不同的 ADC 样本、如真实数据 肤色1x 或肤色2x 数据。 我想知道肤色与肤色之间的区别是什么 。

        顺便说一下、如果我使用1243、我可以使用 LVDS 进行数据传输、或者1243仅支持 CSI2?

        谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关数据格式的差异、请参阅以下文章:
    e2e.ti.com/.../595667

    在 AWR1243中、LVDS 用于仪表/调试。 请参阅以下帖子:
    e2e.ti.com/.../639499

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thans for your reply Raghu。 我还有一个问题,在我们的业务中,我们需要使用1243的级联模块。

    我在 oct 论坛上看到您的回复之一、即在接下来的几周内、TI.com 上的级联配置上将发布一份应用手册。 它现在可用吗? 具体的链接是什么?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到 AWR1243级联应用手册的链接 。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------