请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
由于嵌入在器件中的 ADC (1243/1443/1642)可以提供不同的 ADC 样本、如真实数据 肤色1x 或肤色2x 数据。 我想知道肤色与肤色之间的区别是什么 。
顺便说一下、如果我使用1243、我可以使用 LVDS 进行数据传输、或者1243仅支持 CSI2?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请找到 AWR1243级联应用手册的链接 。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------