This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:错误 LED (DS1)始终亮起

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, AWR1443, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647493/iwr1443boost-error-led-ds1-always-light

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443IWR1443

降级器、

我们的客户正在使用 IWR1443BOOST EVM、现在他遇到了问题。  

当客户成功将程序刷写到 EVM 并移动 SOP2时,在功能模式下运行。 他用午餐垫进行了测试、之后他尝试分离 EVM 和 午餐垫、但 DS1 始终亮起。  EVM 板可以  将  程序重新刷写到  EVM 中,但  在刷新之后  移动了 SOP2,在功能模式 下运行时仍然出现错误 。  

LED DS1由 nError_OUT 引脚控制。nError_OUT 引脚可连接到 PMIC/处理器/MCU、以指示发生了一些严重的关键性故障。 将通过复位进行恢复。  

您是否有任何意见可以解决此问题?  

此致、

李嘉能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricardo、

    当我给电路板通电时会发生这种情况、但当我按下复位按钮(SW2、NRST)时、DS1 LED 将关闭、EVM 完全正常工作。 您能否确认客户的 EVM 不会发生这种情况?

    您能否确认您的客户在 AWR1443上闪存了什么二进制(演示)?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    客户重置了芯片、但是不起作用。 DS1 LED 仍然亮起。

    我将与客户确认他在 IWR1443上闪存了什么二进制文件(演示)(这是我的错误、客户使用 IWR1443BOOST)。

    此致、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricardo、

    有更新吗? 现在、请告诉我您是否需要我采取任何行动。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我无法与我们的客户联系。 现在、我们可能可以关闭此案例。

    此致、
    Ricardo