请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件: AWR1443、 IWR1443
降级器、
我们的客户正在使用 IWR1443BOOST EVM、现在他遇到了问题。
当客户成功将程序刷写到 EVM 并移动 SOP2时,在功能模式下运行。 他用午餐垫进行了测试、之后他尝试分离 EVM 和 午餐垫、但 DS1 始终亮起。 EVM 板可以 将 程序重新刷写到 EVM 中,但 在刷新之后 移动了 SOP2,在功能模式 下运行时仍然出现错误 。
LED DS1由 nError_OUT 引脚控制。nError_OUT 引脚可连接到 PMIC/处理器/MCU、以指示发生了一些严重的关键性故障。 将通过复位进行恢复。
您是否有任何意见可以解决此问题?
此致、
李嘉能