https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650820/iwr1642boost-noise-floor
器件型号:IWR1642BOOST主题中讨论的其他器件:IWR1642
本底噪声相当高、不存在目标。 这表示传感器仅从各个角度观察雷达吸收泡沫。
有很多近场峰值、还有大约5m 峰值。
这是放大后的相同图。 这里需要注意的一点是、本底噪声的最高速度二进制解释设置了人工本底噪声。 它可能是电气噪声限制,但它不考虑雷达混频器中没有任何掺杂波的噪声。
如果我们要检测1.5到8米范围内的弱目标、它必须具有高于4K 的振幅、因此我们不会将其与可能具有3k 振幅的假噪声目标相混淆。 要检测1.5m 以内的弱目标、必须具有更高的振幅才能超过直流同步。
本底噪声高的原因是什么?
谢谢、
标记