This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:本底噪声

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650820/iwr1642boost-noise-floor

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

本底噪声相当高、不存在目标。 这表示传感器仅从各个角度观察雷达吸收泡沫。

有很多近场峰值、还有大约5m 峰值。

这是放大后的相同图。 这里需要注意的一点是、本底噪声的最高速度二进制解释设置了人工本底噪声。 它可能是电气噪声限制,但它不考虑雷达混频器中没有任何掺杂波的噪声。

如果我们要检测1.5到8米范围内的弱目标、它必须具有高于4K 的振幅、因此我们不会将其与可能具有3k 振幅的假噪声目标相混淆。 要检测1.5m 以内的弱目标、必须具有更高的振幅才能超过直流同步。

本底噪声高的原因是什么?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1642_5F00_120inch_5F00_exp_5F00_mmwavesdk_5F00_1p1_5F00_using_5F00_calibDcRangeSig.zipHello、

    使用本底噪声可视化工具(这是一个复选框)、它可能在您的图形中呈绿色。  在雷达场景中检测到反射。  

    我们需要从您使用的配置开始、这里有一个高直流分量和1米内的几个低频返回。

    在随附的 zip 文件中、我使用了 mmWave SDK 1.01、Visualizer 1.01、IWR1642 EVM、10英尺处的.5RCS 目标。   zip 附件中包含图片和配置文件。  

    移除直流有助于消除我的近直流幅度。  您可以调整 HPF1、HPF2和直流滤波器、以在干扰中对其进行去敏。  FFT 中的值

    您还可以将输出单元归零。

    此致、

    Joe Quintal