This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:具有 DFP 0.6.0的 AWR1243P 的基本特性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650202/awr1243-basic-features-on-awr1243p-with-dfp-0-6-0

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

各位专家、您好!

我还有一个关于此 主题的问题。 根据 Raghu 的说法、"DFP0.6.0不支持 AWR1243的所有功能。"。 这是否意味着 DFP0.6.0支持具有有限功能的 AWR1243P? 如果我的客户仅使用基本功能、AWR1243P (而非 AWR1243)是否可以与 DFP0.6.0搭配使用?

此致、

Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、
    对于任何类型的支持需求、始终建议移至最新版本的 MMWAVE-DFP。
    您的客户在迁移到最新的 MMWAVE-DFP 时是否有任何疑问?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    我的客户在 TDA3x 上使用雷达 SDK。  为了使用最新版本的 DFP、需要对 Radar SDK 进行大量修改。 他们希望尽可能避免这种修改。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    MMWAVE-DFP 0.6仅支持 AWR1243 ES1.0。 目前最新的 MMWAVE-DFP 0.9.1支持 AWR1243 ES2.0

    雷达 SDK 已支持 ES1.0和 ES2.0、因此这不是问题。 此外、如果您不在寻找在最新的 MMWAVE-DFP 中启用的其他功能、则可以继续使用相同的 mmWaveLink API。 该应用程序将继续在有限的职能下工作。

    此致、
    Kaushal