请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP
各位专家、您好!
我还有一个关于此 主题的问题。 根据 Raghu 的说法、"DFP0.6.0不支持 AWR1243的所有功能。"。 这是否意味着 DFP0.6.0支持具有有限功能的 AWR1243P? 如果我的客户仅使用基本功能、AWR1243P (而非 AWR1243)是否可以与 DFP0.6.0搭配使用?
此致、
Ken