This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tdc1000:Audiowell 1MHz 跨导频率问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648038/tdc1000-audiowell-1mhz-tranducer-diving-frequency-issue

器件型号:TDC1000

您好、Scott、

        我正在进行水流计量、但无法从谐振频率为975+/- 25Kz 的 Audio well 驱动1MHz 传感器、驱动电压低于5Vp-p、直径为15mm

1)我提供1MHz 频率来驱动换能器、但它不起作用我怀疑是否应该使用 upLIFT 来提升 tdc1000的 TX 信号。?

2)您能不能向我提供使用 TDC1000驱动1MHz 传感器的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    1. TDC1000是否没有方波输出? 或者、您是否只能在接收器侧看到返回信号? 系统是什么样子的? 是否有两个换能器相互触发?

    请参阅 TDC1000-TDC7200EVM 用户指南、了解完整的原理图。 这显示了我们建议的传感器连接设置。 www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    1) 1)正在获得完美的方波和 TX 突发来驱动降压转换器、但峰间电压为78伏、但我需要5伏峰间电压。

    2) 2)我尝试了与 TDC1000-TDC7200EVM 用户指南中所示相同的电路、但 tdc1000 TX1的输出为1MHz、峰间电压为78V、但我的传感器需要5Vpeak 峰间电压、而获得5Vpeak 峰间电压的方法是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rashmi、

    78V 是否为拼写错误? TDC1000的建议工作电压(VDD)高达5.5V、输出电压高达 VDD-0.32V、因此您在输出端应该看到的最高电压为5.18V、除非有一些外部电路对电压进行升压。

    如果您的意思是峰间值为78mV、那么首先我将检查 VDD 电压。 建议的最小工作电压为2.7V、因此输出应为0.32V 至2.38V。 如果 VDD 过低、则可能会出现器件仍处于开启状态、但无法驱动输出的情况。

    请仔细检查 VDD 电压、并确保接线与 EVM 中的示例相匹配。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    1)我已检查 VDD 电压是否为5伏、我的发射突发电压大约为700mV 至800mV

    i)如何增强此信号强度?

    iii)如果我添加任何其他升压电路,因为我的换能器需要3至5伏的电压、1MHz 的频率,并且我不会对频率有任何疑问,请建议我如何升压 Tx 信号电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

           我已经使用 TDC 1000尝试过音频良好换能器、它不会触发、因为它需要5V 峰间电压、但正在进入毫伏。我尝试使用晶体管开关电路来提高电压电平、然后它也无法工作、 这是因为音频良好换能器存在问题...?  

    1)该换能器由 TI 的文档之一引用。

    此致

    Rashmi HM