请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 您好、Scott、
我正在进行水流计量、但无法从谐振频率为975+/- 25Kz 的 Audio well 驱动1MHz 传感器、驱动电压低于5Vp-p、直径为15mm
1)我提供1MHz 频率来驱动换能器、但它不起作用我怀疑是否应该使用 upLIFT 来提升 tdc1000的 TX 信号。?
2)您能不能向我提供使用 TDC1000驱动1MHz 传感器的原理图。