请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们将 AWR1642器件保留在一辆不移动的车辆上。 这意味着传感器保持在固定位置。 然后、我们有另一辆车从60m 距离以30KMPH 恒定速度接近传感器。 我们收集了图解数据并分析了检测。 我们绘制了距离 vz 方位角和距离与帧数的关系图。 我们发现单个目标位于两个不同的方位角、距离相同。
同样、从60m 的 Cumming 开始、在方位角为0时、也会出现+15度的方位角。 这两种检测都属于相同的时间戳。
是否有人遇到过这个问题。 请告诉我们可能会出现什么问题。
此致、
Rajesh