This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:当我们运行毫米波演示项目时、目标位于两个不同的方位角、但距离相同。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649329/awr1642-the-target-is-seen-in-two-different-azimuth-but-at-same-range-when-we-run-mmwave-demo-project

您好!

我们将 AWR1642器件保留在一辆不移动的车辆上。 这意味着传感器保持在固定位置。  然后、我们有另一辆车从60m 距离以30KMPH 恒定速度接近传感器。 我们收集了图解数据并分析了检测。  我们绘制了距离 vz 方位角和距离与帧数的关系图。  我们发现单个目标位于两个不同的方位角、距离相同。

同样、从60m 的 Cumming 开始、在方位角为0时、也会出现+15度的方位角。 这两种检测都属于相同的时间戳。

是否有人遇到过这个问题。 请告诉我们可能会出现什么问题。

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、  

    您正在使用或正在使用您自己的脚本的 SDK 版本是什么? 您能否共享检测的图像? 您还可以配置您的配置、配置的最大不模糊速度是多少?  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anil。

    我们正在使用的器件  

    我们使用的 是 MMWAVE_SDK_01_00_00_05 SDK 版本。

     

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我怀疑相关车辆超过了您选择的线性调频脉冲配置的最大不模糊速度。 请在这种情况下使用
    转到毫米波 SDK v1.1、它具有在这种情况下应有所帮助的最大速度增强算法。

    此致
    Anil