This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:接收频率范围?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649389/awr1243-reception-frequency-range

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

你好!

AWR1243发送频率线性调频脉冲、接收器侦听该线性调频脉冲。 在发送器发射频率 f 时的任何时刻、接收器被调谐收听的频率范围是多少? 它是否监听[f、f +(最大 IF 频率)]?  

发送器上的滤波器的情况如何? 当任何时候传输的线性调频脉冲具有频率 f 时、它具有的确切频谱是多少? 它应该在 f 时具有峰值、但泄漏到其他频率的功率是多少? 例如、信号功率级别 f +/- deltaF 可被视为下降3dB、10dB 的频率差异(deltaF)是多少?

此致、

CANAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Canan

    答案是内联提供的。

    AWR1243发送频率线性调频脉冲、接收器侦听该线性调频脉冲。 在发送器发射频率 f 时的任何时刻、接收器被调谐收听的频率范围是多少? 它是否监听[f、f +(最大 IF 频率)]?  

    是的、它会侦听[f、f +(最大 IF 频率)]。 如果您不熟悉 FMCW 雷达信号处理,请观看培训视频@  。  

    发送器上的滤波器的情况如何? 当任何时候传输的线性调频脉冲具有频率 f 时、它具有的确切频谱是多少? 它应该在 f 时具有峰值、但泄漏到其他频率的功率是多少? 例如、信号功率级别 f +/- deltaF 可被视为下降3dB、10dB 的频率差异(deltaF)是多少?

    传输的信号是线性调频脉冲-本质上是一个斜坡频率。 不可能在任何时间 t 考虑瞬时频谱、因此有必要将线性调频脉冲作为一个整体进行特性化。 XWR1XXX 的数据表提供了线性调频脉冲线性和 TX 输出杂散特性。 请查看这些数字的数据表。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    关于问题1:我已经观看了视频、没有关于接收器锁定到哪个频段的信息。 但是、如果接收器侦听[f、f +(最大 IF 频率)]、则不会捕获接近距离限制的物体的多普勒频移变化。 我很高兴了解这一执行情况。

    关于问题2:对于我的算法、线性调频脉冲的任何时间的同步天线频谱都很重要。 当我在 AWR1243的数据表中搜索"TX 输出杂散"时、没有任何相关内容...

    那么、我的问题仍然是"发送器上的滤波器有多好? 当任何时候传输的线性调频脉冲具有频率 f 时、它具有的确切频谱是多少? 它应该在 f 时具有峰值、但泄漏到其他频率的功率是多少? 频率差是多少(deltaF)、例如、信号功率级别 f +/- deltaF 可被视为下降3dB、10dB?"

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canan、

    AWR1642仅保证频谱 可达到最大 IF 频率的90%。 根据我们的实验、可以正确估算处于 IF 频率90%的物体多普勒。  超过此限制后、数字前端(DFE)的低通滤波器(LPF)会严重衰减信号。  请注意、IF 频率是可编程的。

    "瞬时频谱"的概念对我来说毫无意义。 为了构建频谱(使用例如 FFT)、您需要一段时间内多次采样。 至于"泄漏"规格、您应该感兴趣两个数字、第一个数字是"振幅噪声"、第二个数字是"相位噪声"。 下面的屏幕截图中提供了这两个数字。   

    此致

    Anil