Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
你好!
AWR1243发送频率线性调频脉冲、接收器侦听该线性调频脉冲。 在发送器发射频率 f 时的任何时刻、接收器被调谐收听的频率范围是多少? 它是否监听[f、f +(最大 IF 频率)]?
发送器上的滤波器的情况如何? 当任何时候传输的线性调频脉冲具有频率 f 时、它具有的确切频谱是多少? 它应该在 f 时具有峰值、但泄漏到其他频率的功率是多少? 例如、信号功率级别 f +/- deltaF 可被视为下降3dB、10dB 的频率差异(deltaF)是多少?
此致、
CANAN