This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:了解与 AWR1243配合使用的汽车类 DSP 产品的信息

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650414/awr1243-seeking-the-information-of-car-class-dsp-products-working-with-awr1243

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

 您好!

    我想使用 AWR1243 +外部 DSP 芯片进行一些设计、但我不知道如何选择汽车级 DSP。  如果 TI 有 与 AWR1243配合使用的汽车级 DSP 产品和开发计划? 如果是、请提供有关 DSP 和开发计划的一些信息。

    谢谢、

 -Jason

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我强烈建议将 AWR1642用于您的应用、因为该芯片具有集成 DSP。 TI 提倡使用 DSP 的主要解决方案是 AWR1642。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    感谢您的回复! 由于我要设计远距离雷达(LLRR)或中距离雷达(MRR),因此我选择 AWR1243作为雷达前端芯片。 我正在寻找一款可与 AWR1243搭配使用的 DSP 芯片。 例如 AWR1642中的 C674x DSP、C674x DSP 是否可以与 AWR1243或 C66x DSP 等其他 DSP 芯片配合使用? 您能提供一些设计建议吗?
    此致、
    -Jason