请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
您好!
我想使用 AWR1243 +外部 DSP 芯片进行一些设计、但我不知道如何选择汽车级 DSP。 如果 TI 有 与 AWR1243配合使用的汽车级 DSP 产品和开发计划? 如果是、请提供有关 DSP 和开发计划的一些信息。
谢谢、
-Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.