请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 您好!
您能否从用户的角度更详细地解释一下模拟高通滤波器 HPF1和 HPF2?
我知道混频器之后串联的滤波器有助于抑制低频寄生 Tx-Rx 泄漏。 那么、为什么您需要两个具有相当高截止频率的滤波器?
在雷达前方形成重要盲区的应用。 例如、175KHz 和350KHz 的最小转角频率为我提供了一个高达92cm 的盲区、扫描频率为3.7GHz
超过64微秒。 对于更长的扫描和/或更小的带宽、即更宽松的感应、盲区只会增加、从而限制目标接近检测。 您能建议一条规则
选择两个转角频率? 非常感谢您的参与。
此致、
Timofey