This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:HPF1和 HPF2的含义和功能

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650103/iwr1443boost-meaning-and-functionality-of-hpf1-and-hpf2

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

您能否从用户的角度更详细地解释一下模拟高通滤波器 HPF1和 HPF2?

我知道混频器之后串联的滤波器有助于抑制低频寄生 Tx-Rx 泄漏。 那么、为什么您需要两个具有相当高截止频率的滤波器?  

在雷达前方形成重要盲区的应用。 例如、175KHz 和350KHz 的最小转角频率为我提供了一个高达92cm 的盲区、扫描频率为3.7GHz  

超过64微秒。 对于更长的扫描和/或更小的带宽、即更宽松的感应、盲区只会增加、从而限制目标接近检测。  您能建议一条规则

选择两个转角频率? 非常感谢您的参与。

此致、

Timofey

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟滤波器 HPF1和 HPF2用于衰减接收器混频器之后和 ADC 采样之前的低频信号。   

    通常使用175khz 和350kHz 默认设置。  随附的图形包含 HPF1和 HPF2组合的一些仿真结果。

    不存在必须使用滤波器的旁路功能。   注意:在使用传感估算器工具评估雷达方程时、会评估最大距离和距离分辨率。   由于强回波信号和24- 48dB 的接收器 LNA 增益放大了 Rx 信号、因此检测到的最小范围仍可小于1米。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    作为(实际设置)规则、我使用175khz 和350kHz 的绿色响应、因为这具有最佳的低频响应。 根据物体的雷达横截面(Rx LNA 为24)、雷达在接近时返回到48dB 已足以用于我的实验、但我使用距离大于1m 的雷达。 您可以使用毫米波捕获演示来收集 Rx 复数1x 样本以查看信号电平。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供清晰的答案。