请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 大家好、
客户希望在 AWR1642上环回 TX-RX 以进行数据校准。
从 http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/610582/2256425的文章 中,它说只有外部回路在 RADAR Studio 中受支持。
但我还看到、在这篇文章 http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/647369/2381346中、内部回送可用于 NF 校准
请告诉我、我们应该如何使用 RADAR Studio 进行环回校准?
谢谢你。
此致、
艾伦