This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:RADAR Studio 中的环回校准

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648910/awr1642-loopback-calibration-in-radar-studio

器件型号:AWR1642

大家好、

客户希望在 AWR1642上环回 TX-RX 以进行数据校准。  

从 http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/610582/2256425的文章 中,它说只有外部回路在 RADAR Studio 中受支持。

但我还看到、在这篇文章 http://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/647369/2381346中、内部回送可用于 NF 校准 

请告诉我、我们应该如何使用 RADAR Studio 进行环回校准?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我知道、仅支持外部回送、仅基于应用程序支持、这将是更好的建议。

    您的客户为什么要关注内部回路? 您能更详细地谈谈您的应用吗?

    我将要问 AWR 团队内部回送支持是否发生了变化、尤其是在新 SDK1.1发布之后。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我们支持3个回路选项

    1. PA 回送
    2. PS (移相器)环回
    3. IF 回送

    每一项的详细信息在 ICD 中提供。 请参阅以下章节 AWR_RF_PALOOPACK_CFG_SB、AWR_RF_PSLOPBACK_CFG_SB 和 AWR_RF_IFLOOPACK_CFG_SB。 您可以一次启用中的一条环回路径。 请在配置文件后和触发帧之前发出 loop back 命令。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!

    我明白了。 谢谢。

    艾伦