This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100:配置电阻器设置是否可以省略图7中显示的帧4数据字节2?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649969/tmp100-can-the-frame-4-data-byte2-shown-in-fig7-be-omitted-for-the-configuration-resister-setting

器件型号:TMP100

 大家好、

  我的一位客户正在为 TMP100配置寄存器设置编程 I2C 写入序列、以评估器件。

 他们有几个问题、如下所示。

 Q1: 由于寄存器数据格式为1字节、因此配置电阻器设置是否可以省略图7中显示的帧4数据字节? 也就是说  、任何 寄存器写入是否始终需要帧4数据字节?  

 Q2:当数据被写入 TMP100时、TMP100返回到主器件的确认。 什么是确认输出时序? TMP100是否会在从第8个 SCL 下降 沿到第9个 SCL 下降沿的周期内将 SDA 下拉?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    1.是的、当写入诸如0x01配置的8位寄存器时、帧4数据字节2应该被省略。
    2.是的、I2C 从器件下拉为要求从器件 ACK 的每一帧创建从第8个 SCL 下降沿到第9个 SCL 下降沿的 ACK。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    非常感谢您的快速回复。 回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。