请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP100 大家好、
我的一位客户正在为 TMP100配置寄存器设置编程 I2C 写入序列、以评估器件。
他们有几个问题、如下所示。
Q1: 由于寄存器数据格式为1字节、因此配置电阻器设置是否可以省略图7中显示的帧4数据字节? 也就是说 、任何 寄存器写入是否始终需要帧4数据字节?
Q2:当数据被写入 TMP100时、TMP100返回到主器件的确认。 什么是确认输出时序? TMP100是否会在从第8个 SCL 下降 沿到第9个 SCL 下降沿的周期内将 SDA 下拉?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。