请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7200 您好!
我有专为 tdc7200制作的定制板。 控制器接口、如果 STM32与 TDC7200连接。
能够读取/写入 TDC7200的内部寄存器。
2。配置集为 CONFIG1 =0x03、CONFIG2 =0x40 (对于 TDC7200)、INT_STATUS = 0x03、
3.启动、停止和 tof 由控制器生成。 用于测试的 TOF 值从10 μ C 更改为100 μ C。
能够在发送字节 CONFIG1=0x03后从 TDC7200获取触发逻辑、以便在模式2中开始测量。 并在10uec 之后读取寄存器值、而不执行 INTB。