This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:未获得正确的输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649939/tdc7200-not-getting-correct-output

器件型号:TDC7200

您好!

     我有专为 tdc7200制作的定制板。 控制器接口、如果 STM32与 TDC7200连接。

能够读取/写入 TDC7200的内部寄存器。

2。配置集为 CONFIG1 =0x03、CONFIG2 =0x40 (对于 TDC7200)、INT_STATUS = 0x03、

3.启动、停止和 tof 由控制器生成。 用于测试的 TOF 值从10 μ C 更改为100 μ C。

能够在发送字节 CONFIG1=0x03后从 TDC7200获取触发逻辑、以便在模式2中开始测量。 并在10uec 之后读取寄存器值、而不执行 INTB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我不确定您看到的输出不正确。 更确切地说、触发输出被正确发送、对吧? 然后、您说 INTB 不会变为低电平以指示测量结束? 或者您从 TDCTM 寄存器读取的值与 START 信号和 STOP 信号之间的时间不匹配?

    此致、