This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:mmw 配置文件/线性调频脉冲配置错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650110/ccs-awr1642-mmw-profile-chirp-configuration-error

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在一个配置文件中配置64个线性调频脉冲、但我不想环路该线性调频脉冲以实现它、因为我要配置特殊波形。

除32个线性调频脉冲之外、还会出现错误。1642无法通过配置。错误发生在 MSS_main.c 中

传感器已停止
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第221行:内存不足:handle=0x800bc00、size=32
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

 

 以下是我的个人资料:

e2e.ti.com/.../profile_5F00_BestRange_5F00_64chirp_5F00_v1.0.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于每个线性调频脉冲、mmw 演示应用会分配存储器以将该配置存储在链接列表中、并在 sensorStart 命令中调用存储的所有命令。 因此、使用此配置、您将尝试通过 CLI 发送64个不同的线性调频脉冲配置、其中 MMW 演示没有太多的内存可分配给所有64个线性调频脉冲配置。 从而耗尽内存。

    根据您的配置文件、您希望为每个备用线性调频脉冲启用 TX0或 TX1、您只需调用 chirpCfg 两次即可、并在 frameConfig 中将 numLoop 添加到32。

    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
    帧配置0 1 32 0 100 1 0


    这将产生您所需的相同线性调频脉冲序列。


    此致、
    Jitendra