请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想在一个配置文件中配置64个线性调频脉冲、但我不想环路该线性调频脉冲以实现它、因为我要配置特殊波形。
除32个线性调频脉冲之外、还会出现错误。1642无法通过配置。错误发生在 MSS_main.c 中
传感器已停止
TI.SYSBIOS.堆.HeapMem:第221行:内存不足:handle=0x800bc00、size=32
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
以下是我的个人资料:
e2e.ti.com/.../profile_5F00_BestRange_5F00_64chirp_5F00_v1.0.cfg