https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649391/ldc1614evm-ldc1614evm
器件型号:LDC1614EVM主题中讨论的其他器件:FDC2214、 HDC1000、 LDC1614、 HDC1080EVM、
尊敬的:
我想将多个 EVM (LDC1614;FDC2214和 HDC1000)连接到同一台计算机:是否可以使用"传感解决方案 EVM GUI v1.9.2。"
我看到以前的 EVM 版本可以实现、如 Q34中所述:我可以将多个 LDC EVM 连接到同一台计算机吗?
您能解释一下如何使用"传感解决方案 EVM GUI v1.9.2。"吗?
我在 v1.9.2软件中看不到任何 USB 地址信息、是否应该升级版本?
感谢您的佩戴
此致
Porte Florian