This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, HDC1000, LDC1614, HDC1080EVM, LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649391/ldc1614evm-ldc1614evm

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214HDC1000LDC1614HDC1080EVM

尊敬的:

我想将多个 EVM (LDC1614;FDC2214和 HDC1000)连接到同一台计算机:是否可以使用"传感解决方案 EVM GUI v1.9.2。"

我看到以前的 EVM 版本可以实现、如 Q34中所述:我可以将多个 LDC EVM 连接到同一台计算机吗?

您能解释一下如何使用"传感解决方案 EVM GUI v1.9.2。"吗?

我在 v1.9.2软件中看不到任何 USB 地址信息、是否应该升级版本?

感谢您的佩戴  

此致

Porte Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    遗憾的是、感应解决方案 EVM GUI 不支持多个 EVM。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的佩戴。

    我们必须与多个 EVM (至少2个 LDC1614和1个 HDC1080EVM)进行通信。

    那么、为了开发特定的软件、您是否可以向我们发送一个 Python 中的 exemple 来从  2个 LDC1614和1个 HDC1080EVM 读取数据?

    感谢您的支持。

    此致

    Porte Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    我们的 LDC1614EVM 源代码位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\older revs\FDC2x14_LDC13xxRevB_LDC16xxRevB_EVM_Firmware_source

    和 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\older revs\HDC10x0_EVM_Firmware_source

    谢谢、
    Jiashow