主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090、
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我将按照" mmwave_demo_dev/radarDemo/RadarReceiverEDMA_mmwSDK_MMW_TMDme/BuildInstructions/tmdemo_gsg.pdf "中的步骤运行和构建 TIDEP-0090演示、但我在创建 CCS 项目时遇到了问题。
幻灯片24说明了:
要创建用于调试和交叉引用代码和定义的 CCS 工程,请创建一个空的 CCS 工程,将器件型号设置为“Generic C674x Device”,然后右键单击该工程-> new->folder->advanced,选择“Linked to alternate location”并添加 MMW_SDK 文件夹和 MMWAVE_DEMO_DEV 文件夹。
我按照这些步骤创建了一个空的 C674x 项目、然后添加了演示文件夹和 SDK 作为链接位置、但我最终得到了一个空项目、其中仅链接了 SDK 1.0.0.5文件夹、而不是交通监控演示 src。
我出了什么问题? 您能否解释如何在 IWR1642上创建/导入用于交通监控演示的 CCS 项目?
另一个问题是、此演示基于 SDK 1.0、但现在 SDK 1.1可用了、演示是否会使用新的 SDK 进行更新?
谢谢、
卢卡