This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR1642:IWR1642 TIDEP-0090 CCS 工程

Guru**** 2586405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0090, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649984/compiler-iwr1642-iwr1642-tidep-0090-ccs-project

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将按照" mmwave_demo_dev/radarDemo/RadarReceiverEDMA_mmwSDK_MMW_TMDme/BuildInstructions/tmdemo_gsg.pdf "中的步骤运行和构建 TIDEP-0090演示、但我在创建 CCS 项目时遇到了问题。

幻灯片24说明了:

要创建用于调试和交叉引用代码和定义的 CCS 工程,请创建一个空的 CCS 工程,将器件型号设置为“Generic C674x Device”,然后右键单击该工程-> new->folder->advanced,选择“Linked to alternate location”并添加 MMW_SDK 文件夹和 MMWAVE_DEMO_DEV 文件夹。

我按照这些步骤创建了一个空的 C674x 项目、然后添加了演示文件夹和 SDK 作为链接位置、但我最终得到了一个空项目、其中仅链接了 SDK 1.0.0.5文件夹、而不是交通监控演示 src。

我出了什么问题? 您能否解释如何在 IWR1642上创建/导入用于交通监控演示的 CCS 项目?

另一个问题是、此演示基于 SDK 1.0、但现在 SDK 1.1可用了、演示是否会使用新的 SDK 进行更新?

谢谢、

卢卡

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    恐怕如果没有 CCS .projectspec 文件、为演示创建 CCS 工程会更复杂一些。 我将更正这些指令。 目前、请继续使用 DOs+gmake 进行编译。 您仍然可以使用 CCS 进行调试。

    我们已将 TM 演示更新为 SDK 1.1、但尚未完成测试。 我们还将为 MSS 和 DSS 可执行文件创建.projectspec;它们将很快发布到 TI.com。

    Dave