请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490SPO2EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4490
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我将 EVM 用作 USB 从设备、将 Tiva C lanchpad 用作 USB 主机。 但无法建立枚举。
您能告诉我、我应该如何看待 EVM 板吗? 我的意思是,它的作用是:大容量存储、 人机界面设备或 音频设备等?
顺便说一下、EVM 可以通过 USB 和定制的 MATLAB GUI 与 PC 配合使用。
谢谢!
最好
Jackie