This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE4490SPO2EVM:EVM 可用作 USB 从设备、但无法正常工作。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648714/ccs-afe4490spo2evm-evm-work-as-a-usb-slave-not-working

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我将 EVM 用作 USB 从设备、将 Tiva C lanchpad 用作 USB 主机。 但无法建立枚举。

您能告诉我、我应该如何看待 EVM 板吗? 我的意思是,它的作用是:大容量存储、 人机界面设备或 音频设备等?   

顺便说一下、EVM 可以通过 USB 和定制的 MATLAB GUI 与 PC 配合使用。

谢谢!

最好

Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    EVM 配置为由 PC 检测为 USB CDC 类。
    如果您仅对 EVM 的 AFE490感兴趣、则可以使用 SPI 接口将 MCU 与其连接。
    只要遵循"消息通信协议.pdf"中定义的协议、您就可以将 EVM 与 GUI 配合使用。 本文档随附 EVM 固件的源代码。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Prabin:

    谢谢! 这很有帮助。

    根据在 EVM 板上使用 AFE4490的 SPI 接口、您能告诉我如何进行详细介绍吗? AFE 的引脚似乎彼此非常接近、并且很小。

    谢谢!

    Jackie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、是否有任何方法可以将 EVM 板配置为海量存储类而不是 CDC? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackie、

    AFE4490和 MCU 之间有0欧姆串联电阻器。 因此、您可以移除这些电阻器并将 MCU 的信号连接到连接到 AFE4490的焊盘。
    要将 MCU 检测为大容量存储、必须更改 EVM MCU 的固件。

    此致、
    Prabin