This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:VCOM/COMPIN 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649829/tdc1000-gasevm-vcom-compin-pins

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!

我一直在评估 TDC1000-GASEVM 板。 我对 VCOM 和 COMPIN 引脚有疑问。

在第29页的原理图中、有一个标签"VCOM"、这个引脚进入 TP10。

引脚 COMPIN 上还有一个名为"VCOM"的标签。  

  

这是错误吗? 这应该是进入 TP15的"COMPIN"、还是 VCOM 实际连接到 COMPIN?

在 TDC1000数据表布局示例中、VCOM 通过电容器接地、COMPIN 连接到 PGAOUT。  

此致、

何塞·卡埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    COMPIN 连接到 EVM 中的 PGAOUT、但它首先通过一个带通滤波器、该滤波器需要在 VCOM 电压处偏置。 在技术上不需要带通滤波器、但建议大多数应用提高接收信号的信噪比。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的澄清。  

    此致、

    何塞·卡埃罗