请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
我一直在评估 TDC1000-GASEVM 板。 我对 VCOM 和 COMPIN 引脚有疑问。
在第29页的原理图中、有一个标签"VCOM"、这个引脚进入 TP10。
引脚 COMPIN 上还有一个名为"VCOM"的标签。
这是错误吗? 这应该是进入 TP15的"COMPIN"、还是 VCOM 实际连接到 COMPIN?
在 TDC1000数据表布局示例中、VCOM 通过电容器接地、COMPIN 连接到 PGAOUT。
此致、
何塞·卡埃罗