This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:最大速度和速度分辨率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649742/iwr1642boost-maximum-velocity-and-velocity-resolution

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOSTIWR1642

您好!

我们的应用需要高速度和精细速度分辨率。 在毫米波演示可视化工具中设置的最大值。

我使用毫米波传感估算器工具来查找和验证我们所需的传感参数、而估算器表示这些参数有效。

但是、当我通过演示可视化工具发送配置命令时、我会收到消息"Error-1"。  

我的问题是:

(1) 是否可以将此配置或类似配置用于开箱即用演示?

(2)如果无法将其用于开箱即用演示。 使用具有所需传感参数的 IWR1642BOOST (或 IWR1443BOOST)板实现功能解决方案的最佳方法是什么?

谢谢你

帕维尔

我的配置命令:

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 76 2 6.4 33.73 0 3.28 1 79 3000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 987 0 1000 1 0
guiMonitor 0 0 0 0 1 0
cfarCfg 0 8 4 0 640
cfarCfg 1 0 8 4 0 640
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0-5 8 256
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    此问题已在以下位置讨论:e2e.ti.com/.../2283738

    实际上、毫米波传感估算器显示线性调频脉冲配置将在 IWR1642的雷达前端上正确运行。 如果您希望在实际演示中运行此线性调频脉冲配置、我建议查看 mmWaveSDK 中的捕获演示或使用 TSW1400进行高速数据捕获。


    谢谢、
    Akash