主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST、 IWR1642
您好!
我们的应用需要高速度和精细速度分辨率。 在毫米波演示可视化工具中设置的最大值。
我使用毫米波传感估算器工具来查找和验证我们所需的传感参数、而估算器表示这些参数有效。
但是、当我通过演示可视化工具发送配置命令时、我会收到消息"Error-1"。
我的问题是:
(1) 是否可以将此配置或类似配置用于开箱即用演示?
(2)如果无法将其用于开箱即用演示。 使用具有所需传感参数的 IWR1642BOOST (或 IWR1443BOOST)板实现功能解决方案的最佳方法是什么?
谢谢你
帕维尔

我的配置命令:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 76 2 6.4 33.73 0 3.28 1 79 3000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 987 0 1000 1 0
guiMonitor 0 0 0 0 1 0
cfarCfg 0 8 4 0 640
cfarCfg 1 0 8 4 0 640
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
calibDcRangeSig 0-5 8 256
sensorStart