请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的团队:
关注使用 AWR1243器件的客户、请查看以下他的问题:
- 假设将37.5 转换速率乘以4个 RX 通道和2 (I+Q)、我们将以300MSPS 停止运行、为什么需要600MSPS x 4 CSI2?
- 当使用星形拓扑同步更多4个 AWR 时、20GHz LO 输出是否需要放大器? dBm?
- 通过查看应用报告 SWRA554–2017年5月 (MMIMO Radar),我注意到 FoV 显示为+/-90DEG。 我记得:
平面相控阵天线的视场(FoV)可达到的最高值为120°。 不应该是+/-60?
我非常感谢您对上述内容的善意回应。
提前感谢
BR
Shai