This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243 |多个问题

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648034/awr1243-awr1243-several-questions

器件型号:AWR1243

尊敬的团队:

关注使用 AWR1243器件的客户、请查看以下他的问题:   

  1. 假设将37.5 转换速率乘以4个 RX 通道和2 (I+Q)、我们将以300MSPS 停止运行、为什么需要600MSPS x 4 CSI2?
  2. 当使用星形拓扑同步更多4个 AWR 时、20GHz LO 输出是否需要放大器? dBm?
  3. 通过查看应用报告 SWRA554–2017年5月 (MMIMO Radar),我注意到 FoV 显示为+/-90DEG。 我记得:

平面相控阵天线的视场(FoV)可达到的最高值为120°。 不应该是+/-60?


我非常感谢您对上述内容的善意回应。

提前感谢

BR

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    解答1:我们需要详细了解具体关注的问题、即在实际(仅 I)期间仅支持37.5MSPS、而 I+Q 最大支持的采样率为16.67MSPS。

    A2:这取决于从20GHz 输出功率(7dBm)到20GHz 缓冲器(-10dBm)最小输入的功率损耗(转换、电路板、分离器损耗等)的功率链路预算、这些功率损耗可决定是否需要外部放大器

    解答3:我将与我们的专家就此进行咨询、并与您联系。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、尚不清楚为什么仅37.5 MSPS x 4需要600MSPS x 4 CSI2?
    他们想知道他们是否只能使用 CSI2的一个通道(或两个通道)来节省电路板空间。
    我将等待答案 num 3

    提前感谢
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Shai

    对于37.5MSPS,、它是采样率。 ADC 具有12位分辨率。

    37.5MSPS * 12位等于600Mbps、因此它需要4个600Mbps 的 CSI2通道来传输4个 RX 采样数据。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。

    BR、
    Shai。