请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 EDMA 是否可以从同一个源进行2个并联传输?
例如、根据我的理解、SDK1.1中 IWR1642的捕获演示显示了一个示例、即当一个线性调频脉冲就绪时、会触发2个 EDMA 来从 ADC 缓冲器传输数据。
1是从 ADC 缓冲器到 dataPathTask 中的 L3RAM、另一个是从 ADC 缓冲器到用于 LVDS 输出的 CBUFF。
我是对的吗?
谢谢!