This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:在 sdk1.1中、EDMA 是否可以从同一个源进行2个并联传输?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648883/iwr1642-does-edma-can-do-2-paralleled-tranfer-from-the-same-source-in-sdk1-1

器件型号:IWR1642

EDMA 是否可以从同一个源进行2个并联传输?

例如、根据我的理解、SDK1.1中 IWR1642的捕获演示显示了一个示例、即当一个线性调频脉冲就绪时、会触发2个 EDMA 来从 ADC 缓冲器传输数据。

1是从 ADC 缓冲器到 dataPathTask 中的 L3RAM、另一个是从 ADC 缓冲器到用于 LVDS 输出的 CBUFF。

我是对的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我对此不太确定、这是有道理的、但我需要与团队中的某个人进行交谈以确认。 我应该在星期四的某个时候对您作出回应。

    在此之前、我建议查看技术参考手册 :www.ti.com/.../swru520a.pdf


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akash、

        明白了! 谢谢!